This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A-Q1:过压保护时的阴极引脚电压

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274814/tlvh431a-q1-cathode-pin-voltage-when-ov-protection

器件型号:TLVH431A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLVH431

大家好、

我们在  ADAS 项目中使用 TLVH431AQDBVRQ1来进行3.3V 电压轨过压检测和关断。 过压阈值 设置为典型值4V。 原理图如下所示、阴极引脚电阻为3.01k。 在测试期间、我们发现触发过压保护时、GND 的电压为0.86V。 低于数据表中的值(Vref = 1.209V-1.271V)。 计算后、阴极引脚中的电流流动为0.8mA (与数据表0.1~70mA 范围对齐)。 请告知为什么该电压可以低于数据表中的值。  

我们是否有这个"电流-温度- VKA 电压"曲线? 我们将 TLVH431用作开环模式、需要分析 WCCA。

如果有其他计算材料和工具、请同时与我们分享。  

谢谢!

Br

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您是否能够确认阴极引脚上的电压值?

    另外、在正常运行(VCC = 3.3V)期间、您在 REF 引脚上看到什么电压?

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Joshua

    1、 阴极接地电压为 0.86V。 Vref 接地电压为 1.34V。

    2、我们的应用场景是 TLVH431的开环,我们想知道在开环 "低电平"模式下 TLVH431的"电压-电流-温度关系"、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixia:

    感谢您的澄清。

    在这种情况下、比较输入电压和输出电压的开环比较器输出响应在此处是合适的答案。 相关信息、请参阅第18页的工业 TLVH431数据表(www.ti.com/.../tlvh431b.pdf = 1695790648421&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F) 9.2.1.3应用曲线部分。 如图9-4所示、Vout = Vcathode-GND =约小于1、您正在观察的0.86V 是预期输出。

      

    谢谢。

    Joshua Garcia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    我们 需要分析 TLVH431的 WCCA ,您能 告诉我们全温度范围和 IKA(电流)的影响吗?  规范中的情况 不够清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lixia:

    我们没有该数据。

    但我们确实有监控器 TPS3760E012DYYRQ1、它可以帮助简化您的电路。 这是一款可调节过压监控器、其设置为监控3.3V 电源轨的4V 过压阈值条件并提供相应的复位信号。

    谢谢。

    约书亚