This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流转换器建议查询

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275152/inquiry-for-dc-dc-converter-recommendations

主题中讨论的其他器件:LM25148

您好、TI 专家

客户询问有关直流/直流转换器的建议。


1、电源系统

主电源:适配器 DC16.8V/7A

功率(电池): DC14.4V(16.8V~10V ), 6400mA

*负载: DC12V/5A


2.电路图


3.直流/直流转换器查询

1)当前选择的 XL4016 (厂商:XLSEMI)输入电压为15~40V、因此很难在10V 的低电压下保持输出、输出电流也为7A、这是裕度不足。

2)此外、我们考虑了 LTC7801 (供应商:ADI)、但由于其外围电路复杂、我们发现了一个缺点、因为它采用24引脚封装。

您能否推荐一个输入电压为5V 至40V、输出电流为10A 至15A 的直流/直流转换器?

(请推荐一个元件、该元件可能没有大量引脚、也不复杂。)

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5V 至40V 的输入电压范围以及10A 至15A 的输出电流范围、唯一可以满足这些要求的高电流器件是直流/直流控制器(外部 FET 外部电感器)、例如 LM25148。

    这是您可能感兴趣的东西吗?  

    此致、

    吉米