This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508640

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650860EVM-116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274188/tps650864-tps6508640

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650860EVM-116

我使用您的产品器件型号 TPS6508640进行了设计。 当系统电压12V 激活时、LDO 5V 和 LDO 3.3V 开启。 接下来、对 CTL3进行采样。 当读取 CTL3为逻辑高电平时、BUCK2输出应为0.85V (CTL6='1')。 然而,这种情况并没有发生。 LDO 5V 和 LDO 3.3V 开启、CTL3变为高电平、但 Buck2未开启。 平心而论、我在 TPS650860EVM-116板上放置了器件型号为 TPS6508640的 PMIC IC。 我发现这张卡上也出现了同样的情况。 可以帮帮我吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电路板中按如下方式使用了电阻器值:

    BUCK1的 RILIM:13k  

    Buck2的 RILIM:27k

    BUCK6的 RILIM: 10K Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Ömer

    这里有几点需要指出:

    • 对于 TPS6508640、您需要移除 FBVOUT1上的电阻分压器。 BUCK1反馈引脚正在寻找3.3V 电压、在这种情况下、电阻分压器会导致调节不正确。
    • 根据数据表中显示的 TPS6508640上电序列、一旦 CTL3被拉至高电平、Buck2应上电。

    您能否分享一些示波器捕获、按顺序显示上电顺序? 从 VSYS、LDO3P3、LDP5P0和 CTL3在一个示波器捕获中开始、然后移动整个序列(显示每个信号的上升沿、其中明确标明了时间刻度和电压刻度)。

    您可以读取寄存器0xB2到0xB6以检查电源故障标志。 查找锁存为1b 值的位。 如果 IC 正在复位、您还可以检查寄存器0x02以了解有关关断源的更多信息。 参阅  第8.13节 数据表中 寄存器位字段说明。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前提到的问题是由焊接问题引起的。  目前、Buck2 (0.85V)以周期性波打开。 Buck2_PG (PG_0V85V)也会以周期性波打开。 因此、一个周期性波进入 CTL4 (PG_0V9_VCU)。 最后、BUCK1 (3.3V)未开启。 我将分享以下每个示波器图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 BUCK2波形:

    这是 GPO1 (Buck2_PG)波形:


    这是 CTL4 (PG_0V9_VCU)波形:


    这是 BUCK1波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LDO5、LDO3P3和 CTL3本应保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 TPS6508640、您需要移除 FBVOUT1上的电阻分压器。 BUCK1反馈引脚正在寻找3.3V、在这种情况下、电阻分压器会导致调节不正确。

    感谢您 指出。 我移除了 FBVOUT1上的电阻分压器。  我直接通过 PWR_3V3_BUCK1连接该引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Ömer

    此波形行为表示 PMIC 由于电源故障而重复复位。 您是否可以读取寄存器0xB2到0xB6以查看哪个电源轨报告故障。

    此致、

    詹姆斯