This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313-Q1:请查看原理图。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14140-Q1, UCC23313-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273989/ucc23313-q1-please-review-the-schematic

器件型号:UCC23313-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC14140-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 UCC23313-Q1和 UCC14140-Q1来绘制控制 IGBT 的原理图。

我正在与另一位专家一起评估 UCC14140-Q1、因此我希望您查看 UCC23313-Q1。 您能否查看下面的原理图?

e2e.ti.com/.../8400.DCDC_5F00_SCH1.pdf

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我看不到任何问题。 它看起来像一个非常直接的原理图。

    是否确定输入端需要 MOSFET 缓冲器? 如果您想尝试并节省成本、微控制器通常可自行提供10mA。  

    我只看到一个 IGBT。 目前尚不清楚如何使用、但15V 电压就足够了。 我通常避免使用18V、因为它更接近绝对最大电压、并且不提供额外的 Rdson 优势。

    此致、

    肖恩