This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:LM5156H

Guru**** 2510845 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273986/lm5156h-lm5156h

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156

尊敬的 TI 团队:  

我使用 LM5156 IC 设计了升压转换器、输入电压为50V、输出电压为180V、输出功率为30W。 该转换器的频率设置为330kHz、并采用峰值电流控制。 预期占空比约为0.75。 不过、我观察到一种特殊的行为、即单个开关周期中未建立正确的 PWM 波形。 相反、在大约五个连续周期中、占空比几乎达到最大值(大约0.95)、基本上不会关闭晶体管。 在这些之后、有一个完整的关断周期。 如果在忽略准前导周期的情况下对 PWM 求平均值、则频率似乎约为40kHz、而不是设置的330kHz。 这就好比转换器展现了可变占空比操作。 虽然输出电压确实达到预期的180V、但此行为似乎有异常。 有趣的是、在五个准超前周期后、电感器电流达到目标1A、此时 PWM 状态最好切换。 该问题是否可能与斜率补偿有关、或者电感器电流的上升速率是否过于缓慢?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harun、

    感谢您使用 E2E 论坛。 能否分享升压转换器设计原理图?

    您是否已使用快速入门计算器检查您的设计? 可在以下位置找到它: https://www.ti.com/tool/download/SNVC224

    此外、您能否为您的测量值贴上标签? 用于清除在哪个点测量波形。 我期待收到您的回复。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、我在设计过程中使用了快速入门计算器。
    测量值:黄色信号-晶体管的 Vds、粉色信号-控制信号、蓝色信号-通过与晶体管串联的分流电阻测得的电压。 此外、我还将向您提供电气原理图。

    此致、 
    Harun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harun、

    感谢您的分类和原理图。 您能不能尝试将电流传感电阻器减少至50m 或25m 并再次进行测量? 我想看看这是否是电流限制问题。

    此外、我希望看到关断阶段在正常开关周期中的波形和快速开关的波形更加放大、就在它停止开关之前。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我已经尝试使用25m 电流检测电阻器、似乎存在同样的问题。 有结果(粉色-控制信号、黄色- MOSFET 的 Vds)

    此外、还有经过缩放的波形(100M 电流感应电阻器):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harun、

    感谢您提供额外的示波器截图。

    您能不能试着将负载增加至0.3至0.4 A 并将负载减少至80 -100mA? 对于这两种情况、请使用示波器截图。

    另一个问题是:使用如此大的电感是什么原因?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我将为您发送输出负载 R=1.63k 的情况下的信号、这会导致输出电流 Iout=0.11A (粉色信号-控制信号、黄色信号-输出电压)。 遗憾的是、由于输出上缺少一个小负载、我无法测试针对0.3A 输出电流的转换器。 对于0.11A 输出电流的情况、可得出的结论是、我们具有可变数量的导通周期(5-2-3-3-2)。

    实际上、根据30%的电感器纹波电流计算结果、可得到稍低的电感值(613μH)。 为了减少纹波、使用了电感稍高的电感器。 您是否认为电感器设计在此情况下可能至关重要?

    此致、
    哈伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harun、

    感谢测量结果。 如果您能够在更高的输出功率下进行测量、那将是非常好的选择。

    此外、您能否测量电流感应引脚和反馈引脚的电压?

    电感可能与该问题有关、您是否可以尝试更小的电感?

    此致、

    莫里茨