This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:大电流(TOO?) 小型分流器

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275239/bq35100-large-current-too-small-shunt

器件型号:BQ35100

尊敬的 e2e 支持:

我的客户愿意使用具有从1mΩ 到3mΩ 的分流电阻值的 BQ35100来应对大电流(高达30A)。

您能否强调一下此类用例的限制条件?

我们应该注意什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要检测电阻上的绝对最大值(125mV)未超过、您就可以 降低至1mΩ。 这表示最大电流为125A。  

    对于更高的电流、这应该没有问题。  需要权衡的是 在较低电流下的分辨率较低。  



    请查看此内容 线程 作为参考。  

    此致、
    何塞·库索