This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:PFC 设计

Guru**** 2383800 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275190/ucc28063-pfc-design

器件型号:UCC28063

我将针对输出电压为390V 的500W 应用使用 UCC28063 PFC 控制器。

PFC 要求

1) 1)输入电压85至265V

2)线路频率 47到63Hz

3) 3)输出功率500W

4) 4)输出电压390V

5) 5)开关频率90KHz

6) 6)满载效率0.9

7) 7)软启动时间0.5s

您能否提供升压电感器的详细规格、例如电感值、引导详细信息、线规或其他所需的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil:  

    感谢您关注 UCC28063转换模式(TM) PFC 控制器。  

    对于商品(5)、该控制器的开关频率并不恒定、但随负载和输入电压而变化。  这是 TM 转换器的特性。  
    UCC28063 Excel 计算器工具( https://www.ti.com/tool/download/SLUC292 ) 将帮助您设计 PFC 转换器并选择最低开关频率。
    我建议对于最小频率、90kHz 稍高、因为高线路和轻负载开关将超过200kHz、损耗将增加。  
    我建议选择40kHz 作为265Vac 输入下的最小值。  

    对于您的商品(7)、该控制器没有明确的软启动引脚或时序。  软启动是间接的、具体取决于 COMP 引脚上的电容值。   
    首先为稳定性选择这些值。  启动时间将是为环路稳定性选择的值的结果。  

    该计算器工具将提供升压电感值和峰值电流电平、但不提供电感器设计过程。   
    请向磁性元件设计公司提供电感器信息、以便为您的电感器制定最佳设计详细信息。   

    此致、
    乌尔里希