This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:[咨询] UCD90160RGCR 欠压功能用于记录对 NVMe 的故障记录、也称为黑盒

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272992/ucd90160a-consultation-ucd90160rgcr-brownout-function-to-record-fault-log-into-nvme-which-is-also-called-black-box

器件型号:UCD90160A

您好、TI 服务团队、

我对 UCD90160RGCR 欠压功能有一些疑问、并且在 我的电路板上附上了电容器应用的计算结果。

*C (欠压)=(80mA * 5ms)/(2.9V-2.6V)=~1334uF、1334uF* 1.2 = 1600uF (20%余量)

1. 当 Vcc (UCD90160A 电源)降至2.9V 以下时是否激活欠压功能?

2.我的电路板设计中的电容值是否足以支持欠压功能 

(1)2200uF POLCAP*1+47uF*22=3234uF

(2) 2200uF POLCAP*1

3.这些参数(写入故障记录时间=5ms/编程电流80mA)是否有偏差范围?

我希望确保计算值可以涵盖我设计中的所有情况。

谢谢。

此致、

L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.3mF 足以支持最坏的情况、且电容器良好。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您确认欠压电路功能。

    此致、

    L·P·雷