This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274150/bq25790-bq25790

器件型号:BQ25790

您好!  

我们正在开发一种手持设备。

我们 正在使用 BQ25790EVM 为3.7V 的锂离子电池充电。

我们能够正确读取电池电压。  

但在充电时、电池端子电压会由充电器输出增加。  

如何在充电时知道电池电压/电平。

除 BATP 和 BATN 之外、电池没有任何电压感测引脚。

下面是开环板  

谢谢。此致、

Dhiraj Phadte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    此充电器具有 ADC、您可以使用它来报告瞬时电池电压和充电电流。  充电器没有存储器、因此无法像电池电量监测计那样执行电量监测功能。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们使用 ADC 读取电池电压、并使用它在 LCD 屏幕上报告电池电量。

    当采棉头用电池工作时,它报告正确的电压。

    但当我们给电池充电时、电压比实际电池电压高。 因此、电池电量报告是错误的。

    如何解决该问题。 我们知道、在为充电器供应商充电时、电池端子上的电压应该更高。

    如何在充电期间准确读取电池电压。

    此致、

    Dhiraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhiraj:

    充电器在充电时不会提供更高的电压。  它作为电流源运行、直到在 BATP=VBATREG 时感测到电压。  在 BATP=电池电压+ Ichrg*(Rboard+Rconnector+Rprotectorts+Zbattery)时感应到的电压。  不带电量监测计就很难知道 Zbattery、但您可以测量电路板、连接器、电缆和保护器 FET 电阻、然后减去这些电阻产生的压降。 将 BATP 尽可能靠近电池组放置、有助于消除 Rboard 和 Rconnector。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供相关信息。 我们将在固件中实施校正。

    此致、

    Dhiraj