This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:关于电池组和 FET 驱动连接的问题。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274466/bq76920-question-about-the-connect-of-the-battery-pack-and-fet-driving

器件型号:BQ76920

大家好。

 

我之所以发送此电子邮件、是因为我有关于电池监控器 BQ76920的一个问题。

 

问题与电池节数检测有关。 产品说明书中对这个主题不清楚。 我需要连接3个电池、这些电池都在一个电池组中。 我是否应该在 vc5和 GND 之间连接电池组、并使 vc4与 vc3和 vc2短路?

 

我还有其他关于 FET 驱动的问题。 我知道哪些引脚用于手动控制电池的充电和放电、但 CI 没有用于连接电源的引脚。 那么、我的问题是、我是否在 Vc 引脚中连接电池电芯和在电池包引脚中连接电流源?

 

可以帮帮我吗?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    表9-2. BQ76920的电池连接 说明了哪些电池短路以减少电池节数。

    我不明白你的第二个问题太清楚。 DSG/CHG 引脚用于驱动低侧 FET。 这些器件由 REGSRC 引脚供电、该引脚通常连接到电池组的顶部(如果电压足够低)。 对此有解释。 第 9节:REGSRC 供应 的  bq769x0系列10大设计注意事项应用手册。

    顺便说一下、您是否考虑过使用 BQ769x2系列器件?  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的观看。

    在第一点,我不明白,因为我有一组三个电池。  我是否必须分离电池才能使用它们?  

    数据表图9中的单元格图 看起来像一个铁氧体磁珠、因此我对此感到怀疑。

    关于第二个问题、我不确定我 将电池充电器的连接位置、也就是为电池充电的电源。  它是否位于 PACK+和 PACK-引脚之间?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、

    不是 图9 ,它是 表9-2 。 我为您截取了一张屏幕截图:

    对于3节串联配置、短接 VC4至 VC3  和 VC3至 VC2 。  

    是的、电池充电器会连接到 PACK+/PACK-。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了表9.2、但 在图9.1中显示了将电池连接到应变电池、我有一个包含3节电池的电池组、我是否需要从电池组中取出电池以进行连接、如图所示?  我不能在 VC0和 VC1引脚之间通过2个端子来连接电池组吗?  

    如果可以连接电池组、您能告诉我应该如何进行连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedro、

    如果您要使用3个单元格、则必须关注我共享的表。  

    图9-1仅展示典型电路的示例。 对于3s 系统、看起来会与之类似、但适当的引脚短接。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙