This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:数据表存在一些问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E, BQ25620, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275037/bq25622e-a-few-issues-with-the-datasheet

器件型号:BQ25622E
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQ25622

在浏览 BQ25622E 的数据表时、我注意到了一些问题。  

首先、您的数据表从23页开始非常详细地介绍了 R1和 R2对于热敏电阻的作用、但它从不指明任何原理图上是哪个电阻。  通过参考其他类似器件及其文档、我能够弄清楚哪一个是哪一个。

第二、在第5页的引脚描述表中、PG 引脚(引脚3)被完全省略。

我只是想让大家都知道这一点。

此致、

罗伯·斯托达德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您向我们指出这一点。 我们将在不久的将来发布此数据表的下一版、您提到的两个问题都将得到解决。 同时、类似 BQ25620和 BQ25622器件的数据表中包含 PG 引脚说明和显示 TS 电阻器网络对应的电阻器图。  

    此致、

    加勒特