This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:NRSTOUT 重新启动

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, LP87745-Q1, AWR2944, LM63625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272258/lp87745-q1-nrstout-restart

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745AWR2944LM63625-Q1

我们遇到 LP87745上的问题:

当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次降压)时、5V 输出将降至2.8V。

卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。

所有输出电压均正确。

您知道问题是什么吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan:

    由于论坛上的通信量、团队将在此帖子上与您联系、但请勿犯错、我们的团队将为您调查此事。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我可以获取完整的 LP87745-Q1器件型号来帮助进行此调试吗? 另外、我还希望获得完整的原理图、以了解3V3_MMIC 电源轨是什么以及其他哪些电源轨连接到这些电源轨。  

    卸载 R261时、您是先为 LP87745-Q1供电、然后再移除 R261、还是先移除 R261并为器件供电? 换句话说、启动时、NRSTOUT 是否处于低电平并持续5秒?  

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LP877451A1RXVRQ1

    3V3_MMIC 连接到 AWR2944和 CAN

    PCBA NO R261、并通电

    它最初将为高电平、然后将在几毫秒内变为低电平。 然后恢复为高电平5秒、再变为低电平几毫秒、 重复此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    VIO_LDO 由只能为350mA 供电的升压转换器(5V 电源)供电。 似乎3V3电源轨中的某个部件消耗了过多的电流、因此升压转换器的电压下降。

    (升压转换器总共可以为350mA 供电、因此、如果150mA 来自 LDO、升压转换器只能为另一个电源轨提供200mA。 我假设您也在从200 mA 周围的其他某个位置对5V 电压轨加载相当大、然后当连接 R261时、LDO 负载过高、升压无法处理此总负载)

    当未连接 R261时、器件似乎通电、看门狗启动长窗口。 在长窗口内看门狗装置不被正确馈入、从而触发热复位和设置  WD_LONGWIN_TIMEOUT_INT  位、以指示看门狗长窗口超时。 在该 OTP 中、长窗口时间为5040ms (约5s)、这与您看到的内容相对应。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 NIKE、

    但"CS_SPI/WD_DIS"短接至 GND、WD 被禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新信息如下:

    1.更改 SW 以禁用向闪存写入数据功能。  当 Vin>8V 时 NRSTOUT 正常

    2.  当 Vin <7V 时 NRSTOUT 仍然定期下降几毫秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    您不应短接 CS_SPI/WD_DIS 引脚、而是使用电阻器将其下拉。 因为 CS 引脚需要一个上拉电阻器、因此也应该连接一个上拉电阻器。 如果下拉太弱、CS_SPI/WD_DIS 引脚可能在上电时为高电平(由于上拉)、从而不会禁用看门狗。

    LP877451-Q1的最大 Vin 为4V、因此使用8V 输入不是合适的选择。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使用390ohm 下拉至 GND

    抱歉、我提到的 Vin 是第一个 BUCK 输入。 它是 LM63625-Q1、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    感谢您的澄清。 您是否能够在启动时检查 WD_DIS 引脚上的电压。 要禁用看门狗、电压应低于0.1V。 您也可以通过在看门狗长窗口期间(由于这种行为、几乎一直应该处于长窗口中)将 WD_EN 位写入0来禁用看门狗。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在启动时为0V

    我们再次测试, 当 Vin 打开和关闭定序时,很容易降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    我再次总结、当 Vin 为7V 时、将其关闭、然后在1秒内再次打开。 很容易发现  NRSTOUT 将定期每5秒减少几毫秒。 这类似于您提到的 WD 操作、但 WD_DIS 在启动时为0V。  

    您能不能再想一下我们能做些什么来检测和解决这个问题? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、您知道此引脚的默认定义吗、是禁用 WD 还是 CS_SPI?

    如果是 CS_SPI、我理解硬件下拉不起作用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    此器件中启用了 WD_DIS 功能。 您能否分享完整的原理图、以便我更轻松地了解具体情况? 您是否确定 MCU 未启用看门狗?

    这是否意味着您并不总是得到该 WD 长窗口超时? 是否仅在关闭器件电源并在1秒内再次将其通电后 NRSTOUT 才会变为低电平? 您能否详细说明一下这句话的含义:

    当输入电压为7V 时,请关闭它并在1秒内再次打开。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU SW 没有看门狗代码。 并且  WD_DIS 始终为0V。

    似乎输出电压正常、只有 NRSTOUT 将在几 ms 内处于低电平。 但这将重置 AWR2944、它们是连接在一起的。

    当 Vin 为7V 时、请将其关闭并在1秒内再次打开。 如下图所示。

    感谢您的支持、任何问题请随时告诉我。

     e2e.ti.com/.../SRR3.0_5F00_LITE_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NRSTOUT 如下所示

    周期 时间为 4.9s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是是否应在 LP877451A1RXVRQ1上安装 R261?

    如果已安装、似乎没有  NRSTOUT 压降。 但5V 将降至2.8V。 和升压停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采取了错误的措施、这个问题尚未解决、请支持我解决这个问题。 太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是附件中的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我正在研究这个问题、并将在周一与您联系。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:  

    您能看到原理图和复位图吗? 4.9s/周期

    另一个问题:是否应该在 LP877451A1RXVRQ1上安装 R261?

    如果已安装、似乎没有  NRSTOUT 压降。 但5V 将降至2.8V。 和升压停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    是否尝试过删除 R263? 我认为 WDT_DISABLE 线路可能会在启动时将 PMIC_SPI_CS 线路拉高、从而启用看门狗。 删除 R263可能可以解决此问题。

    我不是很确定你在 R261做什么。 您好像在将分立式降压转换器(LM63625-Q1)的输出连接到 LP877451-Q1的 VIO_LDO、在该配置中是输出。 我的理解是、您不应填充 R261。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R263无连接。 我们进行了测试、已删除它仍然存在的问题。

    您能在这篇帖子中看到我的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当移除 R264时、  NRST 是 coorect、不会重新启动。  

    但使用 示波器进行测试、T287在启动期间保持0V。

    PMIC_SPI_CS 连接到 awr2944、如果移除 R264、R264的右侧引脚上会有3.3V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当移除 R264时、  NRST 是 coorect、不会重新启动。  

    但使用 示波器进行测试、T287在启动期间保持0V (使用 R264)。

     如果移除 R264、R264的右侧引脚上有一个3.3V 的电压

    PMIC_SPI_CS 连接到 awr2944、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan:

    是的、我看到过您的原理图。 感谢您提供该内容。

    似乎 AWR2944上有一个上拉电阻器、会在 PMIC 对 CS 引脚进行采样之前将该引脚拉高。 采样时 CS 引脚高于0.1V、这将启用看门狗。 请查看是什么导致 AWR2944引脚变为高电平、因为这会导致看门狗启用、从而导致这些复位。  

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!NIKE,ñ ol

    太棒了 对不起、我没有清楚地解释。

    卸载 R264时、MCU 侧在启动时正在运行。 但如果安装 R264、该网始终保持0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan:

    感谢您的澄清。 然而、看起来 CS_SPI/WD_DIS 引脚在那个引脚状态被采样的短时间内大于0.1V。 CS_SPI/WD_DIS 处即使为0.1V 也足以启用看门狗。 您说过、如果您移除 R264、并且 AWR2944侧有3.3V 电压、PMIC 可以正常工作。 这证明了有足够高的电压可以在启动时启用看门狗。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    我有一个关于 TI AWR2944 EVM 原理图的问题。 它看起来像 CS_SPI/WD_DIS 引脚一直为0.59V (3.3V 除以10K 和2.2K)。 无法禁用 WD。

    请您确认是否正确吗?

    或者在 OTP 中禁用了 EVM PMIC 的 WD?

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    应在雷达论坛中提交此问题、因为此时正在考虑 AWR2944 EVM 的功能。

    此致、

    Niko