请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76920 您好
我有疑问需要您的帮助。
采用 BQ76920的客户设计中、在受保护的 MOS 管过热保护后、MOS 管的充电和放电关断、并连接万用表。
存在一个约为12mA 的电流、然后它会缓慢下降。 电流的方向如图中的箭头所示。 为什么在关断充电和放电 MOS 后还存在这个电流?
另一个问题:
对于 BQ76920设计的 BMS 保护板、MOS 管在老化时过热。 MOS 的数量就足够了。 电路图中的哪些参数可以优化 MOS 的发热问题?
所附原理图如下所示:
请帮助检查它。
谢谢
星形