This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:要求62368-1电子保险丝认证

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274342/tps25947-requirements-62368-1-efuse-certification

器件型号:TPS25947

您好!

TPS25947和 TPS26635的62368-1测试报告将说明如何使用 LPS (在第9页)。 LPS 电源与 PS2电源的限制非常相似。 这是否意味着两个 eFuse 不能被用于"创建"PS2源、因为它们本身必须由一个 LPS 提供? 它们仅可用作62368电子保险丝以从 LPS 中获取 PS1电源吗?

此外、还有一个关于"电源连接 类型"和电源连接。 在不同的标准中、有一个类似的额定值、该额定值仅禁止在与电源连接的电源中使用、但允许在产品的后续阶段使用。 这如何限制62368-1电子保险丝认证? 如果在纯电池供电的设备中使用某些电池、这只是一种替代方法吗? 即使通过主电源连接的电源充电也会使62368认证失效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    感谢您的联系。 请帮助我们: 您的应用和 EE 是什么?您确切关心的问题是什么?  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有不同的应用应该/可以使用经62368-1认证的电子保险丝。 一种方法是使用 PS2或 PS3 (和 ES1)限制电池的电流。 这些产品通常可由连接到主电源的外部电源供电。 此外、还可以通过这种由市电供电的外部电源为电池充电。 我写了一封私人邮件、请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 回复消息。

    此致

    G·库纳尔