This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:关于 VITIMER 和 VDVDT 的建议工作条件

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275057/tps25947-about-recommended-operating-conditions-for-vitimer-and-vdvdt

器件型号:TPS25947

您好!

我想向您介绍 VITIMER 和 VDVDT 的建议运行条件。
(问题1)
在建议的工作条件下、VITIMER 的额定值为最小值=4V。
指定 MIN 而不是 MAX 的原因是什么?
或者它是否建议在4V 范围内运行、而不考虑最大值和最小值?
(问题2)
在建议的工作条件下、VdT 的额定值为最小值=VIN+5V。
如上所述、为什么将其指定为 MIN 而不是 MAX?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    这些额定值是电容额定值、而不是引脚额定值。 dVdT 和 ITIMER 是内部电压受限的输出引脚。  

    1.由于 dVdT 引脚可提供 VIN+5的最大电压,因此 dVdT 电容应能处理最小 VIN+5。

    2.类似地,ITIMER 引脚最高可达2.7V。 因此、我认为我们增加了一些裕度并推荐了 ITIMER 电容器来处理最低4V 电压。  

    此致

    G·库纳尔