This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:Dgate 信号

Guru**** 2543750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274810/lm7480-q1-dgate-signal

器件型号:LM7480-Q1

大家好、我使用 LM74801QDRRRQ1作为"仅限理想二极管"配置。

我根据数据表中的图9-2准备了原理图。

EN/UVLO 引脚连接到 VS 引脚、VS 引脚连接到 Q1和 Q2的漏极。

VS 和 CAP 引脚之间的电容为100nF。

我的问题是、当负载未连接到 Vout 或负载小于1A 时、Dgate 信号(根据 Q1源)会随机降至零伏。

我的原理图如下:

以下是示波器屏幕 DGATE 引脚到引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是示波器屏幕 DGATE 引脚到引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilgin:

    输入电源上是否存在电源电压纹波。 当 C 引脚电压大于引脚电压时、DGATE 关断以阻止反向电流。  

    尝试在 靠近 IC 的 A 到 GND 和 C 到 GND 之间添加去耦电容器(0.1uF)、以检查问题是否解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、实际上 A 和 VSNS 引脚附近有六个电容器、C 引脚附近有同样多的电容器。

    我将 EN/UVLO 引脚连接到 VSNS 引脚、问题似乎消失了、但 我这样做只是为了测试。

    问题是否与 EN/UVLO 引脚有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilgin:

    是的、如果 EN/UVLO 为低电平、则 DGATE 将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、 EN/UVLO 不是低电平。 因为 Vin:28V、而且即使 Dgate 引脚处于低电平、EN/UVLO 引脚也是 MOSFET 的28V-Vbodydiode

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilgin:

    如果 EN/UVLO 连接到 FET 漏极 VS、则 DGATE 应在电压大于 V (UVLOR) = 1.231V 时保持导通。  

    如果 满足以下条件、则 DGATE 应保持开启、

    • EN/UVLO 引脚电压必须大于指定的输入高电压。
    • 电容至 VS 电压必须大于欠压 锁定电压。
    • A 引脚上的电压必须大于 VA POR 上升阈值。
    • Vs 引脚上的电压必须大于 Vs POR 上升 阈值

    请检查在 DGATE 关闭时是否违反了上述任何条件。