This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UVLO 检测

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269622/ucc28740-uvlo-detection

器件型号:UCC28740

大家好、

经过0V 3次(DRV 关闭时)的该 VAUX 电压是否会导致 UVLO 故障? 我在 TI.com 中找到了一些材料、如图1和2所示。  

客户发现系统 发生 停止、WAVS 如图3所示。 您能帮助检查这个案例吗? 谢谢。

图 1

图 2

图 3

蓝色为 VDD、绿色为 CS、黄色为 VAUX、红色为反激式输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    辅助绕组本身低于 UVLO 阈值、但有一个二极管和电容器 CVDD 在该阶段保持 VDD:

    是基于 VDD 引脚上的电压、而不是 VS

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    客户询问辅助 UVLO 检测的原理。 是否指 Vs? 数据表和应用手册的解释不是很清晰。 比如哪个节点是基准、触发此保护的时间长度、是否与 Rb1/Rb2有关。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    Vs 不用于 UVLO 检测。 Vs 用于提供退磁计时、以限制开关频率、控制 CC-CV 操作和交流电源输入电压检测、从而进行峰值初级电流补偿。  

    Rb1和 Rb2不设置 UVLO 阈值。在 VDD 中、这是一个固定阈值

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    客户询问 ULVO 是否仅适用于 VDD? 如果是、如何理解低于接地的 VAUX 振铃会在我的图 1? 客户认为 此 VAUX 也会导致我的图3中的系统停止?

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    他们应该直接查看 VDD。 VAUX 绕组在每个开关周期都将变为负值、但使用正确的二极管和 CVDD 时、控制器将保持工作状态。  

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    那么、为什么以下条件下的器件将停止? 您能否提供您的专业建议、为什么客户的状况也会导致停止? 谢谢。

    [/报价]

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    它们是否能够共享 VDD 和 CS 引脚上的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    没问题、我询问了您提到的波形、稍后将提供反馈。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    客户反馈 VDD 和 CS 已经过测试、下图中 VCC 为 VDD 引脚、CS 为 CS 引脚。

    图 3

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这表明它正在调节至2.7V 输出。 他们能否共享原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    我已经向您发送了包含原理图的电子邮件、我想离线关注这个案例。 感谢你的帮助。

    BRS、

    弗朗西