This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63700:逆变器直流电源-12V/1A

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63700, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274776/tps63700-inverter-dc-power--12v-1a

器件型号:TPS63700
主题中讨论的其他器件: TPS62933

您好

您能帮助推荐合适的产品吗?

 输入电压:12V 或5V

  输出电压:-12V/1A

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系。

    TPS63700不适用于该应用。 我将本主题转交给用于反相降压/升压解决方案的 MV 降压团队。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请查看 TPS62933、我们拥有适用于 IBB (反相降压/升压)应用的参考设计。https://www.ti.com/lit/an/slvafh1/slvafh1.pdf