This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:在热关断期间关闭 FAULT

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274359/tps272c45-fault-is-turned-off-during-thermal-shutdown

器件型号:TPS272C45

您好!

数据表中注明、在 VOUTx 上升至 VVS–1.8V 前、FLT 不会复位。

我们始终使用一根导线保持输出短路、行为是使器件定期出现故障。 开始时、器件正常显示故障状态。 当它以"非故障"状态启动后、按百分比显示、器件处于故障状态的时间更长-假设为80/20%。  
但是、随着越来越多的毫秒时间的流逝、这个关系在"无故障"状态下变得40/60%更有利。

器件始终保持自动重试模式。

很明显、这与热关断相关、我只是不清楚为什么它显示一切正常、而显然不是正常。 由于短接线、VOUT 没有机会达到将故障信号复位的电压。

此致、
米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miroslav,

    器件上有两种类型的热关断:相对热关断和绝对热关断:

    我认为您最初看到的是器件进入和退出相对热关断。 在这种情况下、发生的情况是 FET 上的温度传感器与控制器上的温度传感器严重不匹配。 在这种情况下、器件假定系统出现问题并关闭。 一旦器件达到绝对热关断状态、器件就会以不同的时序进入上述迟滞模式。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、您好!  

    谢谢。

    我们会在输出端定期检查故障。 不由中断或类似中断管理。
    因此、在理论上、可能会发生我们从未检测过由于输出短路而导致的错误?

    此致、
    米罗斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、根据轮询的频率、可能会误检输出故障。  FLT 引脚是全局故障、将或所有通道故障一起发生、因此最好是基于 FLT 引脚提供某种中断。

    需要注意的一点是、即使在理论上您可能会错过故障、但该器件仍能提供自身保护。  无论 DIA_EN 为高电平还是低电平、仍将实施电流限制、热保护等。