主题中讨论的其他器件:LM3489EVAL
你好!
1.输入电压为24V、输出电压为3.6V;


请帮助确认电感大小对输出电压的影响。 我们使用了两种品牌的电感器、一种的电感测量值为43uH、另一种的电感测量值为47uH。 结果是43uH 的电压接近3.6V、而47uH 的电压接近3.72V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
1.输入电压为24V、输出电压为3.6V;


请帮助确认电感大小对输出电压的影响。 我们使用了两种品牌的电感器、一种的电感测量值为43uH、另一种的电感测量值为47uH。 结果是43uH 的电压接近3.6V、而47uH 的电压接近3.72V。
您好!
假设反馈分压器网络相同、输出调节会在不同的电感器之间发生变化、没有具体的原因。 输出电压调节点由顶部和底部反馈电阻器设置、并遵循与电感值无关的公式1:

我建议在 LM3489EVAL 板上进行测试、并根据您的值配置组件以评估此器件。
您能否尝试这样做并返回给我了解结果?
这是为了避免 PCB 布局出现任何问题。
https://www.ti.com/tool/LM3489EVAL
此外、对于具有不同电感值的两种配置、最好对 VOUT 和 SW 进行波形测量、以查看开关行为是什么样的。
此致、
吉米