This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495、LM61480、LM62460之间的差异

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM62460, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274642/lm61495-differences-between-lm61495-lm61480-lm62460

器件型号:LM61495
主题中讨论的其他器件: LM62460LM61480

尊敬的支持团队:

LM61495、LM61480和 LM62460是否具有相同的 MOSFET?

只是不同的电流限制吗?

是否为 LM61495的图7-4数据?


环路稳定性是否经过调节、以便在每个电流下保持稳定?
例如、输出6A 时、LM61495和 LM62460之间的稳定性是否不同?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K:

    除下表所示的电流限值外、所有器件的内部 FET 参数和 EC 表均相同

    这些不同电流修整的影响是内部 补偿参数略有不同。  

    如果问题是、您能否在给定相同的周围电路的情况下在 LM61495、LM61480和 LM62460之间互换、并期望完全相同的环路响应、答案是否定的。

    不过、实际应用中通常需要满足一个负载瞬态性能要求、这是决定所需输出电容器数量的主要决定因素。 考虑到此负载瞬态设计要求后、由于电流调整、器件内部补偿参数的细微差异可以忽略不计。

    此致、

    吉米