This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274341/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

一旦我们遇到 TSREF 电压降低到0V、但 CVDD、AVDD 和 DVDD 正常的情况、 RX 通过发送 HW-RST (10ms)和唤醒(2ms)信号无法实现恢复、而恢复只能在 BAT 和 LDOIN 断开电源后实现。 请帮助询问什么异常状态 HW_RST 无法正常恢复。 为什么无法恢复 HW_RST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    您是否知道导致 TSREF 降至0V 的条件是什么? 只需确认、 在 TSREF = 0V 期间 TSREF_EN = 1、并在 HW_RST 之后再次设置为1?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    条件:我们停止电源回路, 使 BQ79616进入关断模式 ,MCU 断电 ,然后我们接通 MCU,发送唤醒信号给 AFE ,CVDD/AVDD 电压为5V ,单元 ADC 正常,但 GPIO ADC 为0,我们发现 FAULT_PWR2=6。

    每次 MCU 上电时、我们将配置 AFE 并设置 TSREF=1。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    为了回答最初有关 HW_RST 可以恢复的问题、HW_RST 将 LDOIN 断电、顺便将 AVDD、DVDD 和 CVDD 断电。 TSREF 是 AVDD 的基准。 FAULT_PWR2故障指示正在发生异常情况。 我建议在问题发生时捕获 BAT、TSREF、AVDD 和 LDOIN 波形。 其目的是确定这是否为瞬态问题或是否有任何电压看起来异常。  是否有可能超出 TSREF 在工作模式下的52mA 电流限制或在睡眠模式下的100uA 电流限制?

    此致、

    大卫