尊敬的 TI 团队:
如果配置为可调模式(使用39.2k / 10k 分频器、如下部分原理图所示)、我的 LMR43610MSC5RPERQ1有一个奇怪的行为。
当负载时、DC/DC 在 VIN>10V 时运行良好、但当输入电压下降时、输出电压会降低。
作为参考、我测量了:
- 在10V 输入下为4.90V (53.7%占空比)
- 7.3V 输入时为4.77输出(67%占空比)
- 4.60V 输出、6.3V 输入(75%占空比)。
如果我将 R15替换为0欧姆(5V 固定电压输出)、直流/直流转换器的工作状态非常好。 在这种情况下、即使输入电压低于6V、输出电压也保持稳定。
我尝试了不同的输出电容器、不同的电感器值和器件型号、但行为没有变化。
我排除了不良布局问题、因为 PCB 布局似乎很好、波形很干净、旁路电容器最接近 IC、等等。
作为权变措施、我现在在5V 输出下工作、但我想了解出现此行为的原因、因为我会将其用于另一个具有非标准输出电压的设计中。

亚历山德罗·扎巴塔