This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100BEVM:TPS27S100B PSPICE 模型的 IMON 输出似乎不起作用。

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274025/tps27s100bevm-the-imon-output-for-the-tps27s100b-pspice-model-does-not-seem-to-be-working

器件型号:TPS27S100BEVM

TPS27S100B PSPICE 模型的 IMON 输出似乎不起作用。

 Iout 设置为1A。 
IMON 输出应该为2V、但仍保持为0V。 



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomokazu-San,

    我已在 PSPICE 模型方面确认了该问题。 我将在后端提交 TT、我们将努力解决这个问题。

    此致、
    时间