This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:最大放电电流的寿命为-32767mA、持续时间为1s 还是256ms?

Guru**** 2560210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274559/bq28z610-r1-lifetime-of-max-discharge-current-is--32767ma-the-duration-is-1s-or-256ms

器件型号:BQ28Z610-R1

我对2S1P 电池使用 BQ28Z610-R1。 最大放电电流的寿命是-32767mA,那么实际电流可能超过32.767A,持续时间是大于 1s 还是256ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RAN:

    为了使监测计能够正确记录信息、最大放电电流需要保持至少1秒。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢