请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25622 大家好、
当 BQ25622热关断时、 这种情况下的确切行为是什么? VSYS 是否仍可以通过 BAT FET 从 VBAT 获得电源?
您能帮助对此发表评论吗?
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Will、
无论器件是处于降压模式、升压模式还是仅电池模式、发生热关断时、转换器都会关闭、BATFET 将关闭、以断开 VSYS 与 BAT 的连接。 在这种情况下、REG0x1F 中的 TSHUT_STAT 位设置为1b。
然后、当 IC 温度降低时、会重新启用 BATFET、如果器件处于充电模式、也会自动重新启用转换器。
此信息将包含在数据表的下一个修订版本中。
此致、
加勒特