This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14140-Q1:查找单输出系统配置的基准。

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, UCC14140-Q1, PMP23223, UCC23313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272684/ucc14140-q1-looking-for-the-reference-for-single-output-system-configuration

器件型号:UCC14140-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP23223UCC23313、UCC14240-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 UCC14140-Q1。

我们可以在数据表中找到下图中所示的单输出系统配置。 (图9-9、第38页)

但我找不到任何其他有关原理图、布局、MCU 名称和栅极驱动器等的信息。

您能否提供有关此配置的更多信息? 就像我说的、如果您能为我提供原理图、布局或其他器件的名称、将会非常有帮助。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    PMP23223 是一个如何将其用于单端输出的示例。  

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP23223是一个用于偏置 IGBT/SiC 栅极驱动器的双输出配置(+18V/-4V)的典型示例、大多数 TI IIB (集成隔离式偏置)模块是以这种方式配置的。  我们没有仅单输出配置的示例。 但是、 UCC14130EVM-070配置为双路正输出电压(+12V/+5V)、并包括一个跳线(R8)、可以轻松配置为单路输出。 任何 IIB 模块均可配置为单路输出。 单输出配置的关键区别在于将两个反馈引脚短接在一起并将 RLIM 直接连接到 VDD、 应用手册 SLUAAH0的第4节对此进行了讨论

    有关 μ μC、栅极驱动器等的其他问题与 IIB 模块是配置为单输出还是双输出无关。  例如、μ μC 提供 PWM 控制、栅极驱动脉冲、使能和故障响应、可以是任何 μ μC 或模拟 PWM 控制器。 输入电压、隔离要求、栅极驱动器和负载(SiC/IGBT/GaN)将决定所需 IIB 的配置和类型。

    此外、所有 IIB 模块都在产品文件夹中提供了 Excel 设计工具。   

    在电子表格底部、点击"Single Output"选项卡、您将看到原理图和计算结果以及最佳配置。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK、Steven、

    感谢您的支持。

    最后、我的客户使用 UCC14240-Q1和 UCC23313绘制了第一个原理图。 您能否查看该原理图?

    如果您不能评论 UCC23313、敬请告知。 我将发布另一个主题。

    e2e.ti.com/.../DCDC_5F00_SCH1.pdf

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    看起来他们已正确设置该模块以支持15V 输出电压。 对于 UCC23313、您可能需要为 HPD 团队发布另一个主题进行确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的支持。

    我确认客户是出于15V 输出的意图绘制了原理图。 那么是否有其他原理图看起来正常? 请再次确认。

    这里是有关 RLIM 引脚的更多问题。

    我的客户希望实现单输出、因此 RLIM 引脚悬空。

    -这是正确的画吗? 还是应该连接到 GND 或 VCC?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    对于单端操作、RLIM 以 GND 为基准。

    此致、

    约翰