This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:设计审查

Guru**** 2533880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271598/hd3ss3220-design-review

器件型号:HD3SS3220

大家好、

客户电路板上存在 USB 3.0工作问题。 此器件的 USB 连接不能正常工作、因此请查看此原理图并告诉我必须更改的要点。

e2e.ti.com/.../5383.HD3SS3220.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我正在进行这方面的工作、本周将为您提供一个答案。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我查看了您的原理图、并注意到了几件您应该修复的事情。

    您不希望在 RX 线路上使用共模扼流圈、因为它们不会将信号传输到插座中。

     

    不要在 TX 线路上使用0603尺寸交流电容器、使用0201或0402可最大限度地减少布线中的信号反射。

    您能否提供有关您遇到的问题的更多详细信息? 这可能有助于缩小原因。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    感谢您的答复。 当 USB 3.0器件被连接到一个插座(CN2)中时、不能检测到客户电路板的 USB 主机。 如果是 RX 线路上的共模扼流圈问题也是有道理的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    我看到、在这种情况下、请让我知道移除扼流圈后是否仍然存在问题。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    此问题已在移除这些共模扼流圈后得到解决。 感谢您的支持。

    此致、