This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:PMBus 地址

Guru**** 2814765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274964/tpsm8d6c24-pmbus-address

器件型号:TPSM8D6C24

您好!

我的客户有一个设计、其中 ADRSEL_A 的顶部电阻为1.1kOhm、底部电阻为10k Ω。 根据数据表、这似乎对应于地址0x24h (36d)。 但该器件会响应0x14h (20d)。 我们是否误解了数据表?

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    地址应为20d、顶部电阻 DNP 和底部电阻10k。  请参阅下面的设计工具内容。 您认为它应该是24d 吗?

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我的问题是关于1.1k 顶部电阻器和10k 底部电阻器。 它应该是什么地址?

    客户电路板上的器件使用这些电阻器对20d 响应。 我们希望它响应36D。

    谢谢。

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    在随附的原理图中、顶部1.1k 电阻为 DNP。 请确保 R387 1.1K 是否为 DNP。

    谢谢。

    南锡