您好
我在 汽车公司卡上设计直流/直流电源。
输入- 15V 至60V 直流/80V 至400VDC
输出-5V、高达2A
线路/负载调节- 1%
效率-高于85%
请建议我可以根据我的要求在同一个板(电路)中设计两个解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在 汽车公司卡上设计直流/直流电源。
输入- 15V 至60V 直流/80V 至400VDC
输出-5V、高达2A
线路/负载调节- 1%
效率-高于85%
请建议我可以根据我的要求在同一个板(电路)中设计两个解决方案。
您好!
UCC28C43或 UCC28C53。
实际上有一个具有40V 到1000V 宽输入电压范围的参考设计。
您可以参考此设计进行设计。
另请参阅以下应用手册:
您好!
似乎您需要 UCC28C53、因为 UCC28C55占空比范围高达50%、因此可能无法满足您的宽输入电压范围要求。 但是、您可以从 ucc28C55开始、如果您发现占空比不够、则可以将其替换为 UCC28C53。
您需要自己设计变压器、因为我们没有用于输入15V 到60V 的变压器。
对于 TIDA-01505、我们请我们的变压器承包商帮助设计和构建。 它的规格如下。

您好!
关于变压器设计、有关匝数比、电感等、请查看 UCC28C43或 UCC28C53数据表。 除此之外、正如我提到过的、参考设计中的变压器设计来自磁性元件承包商、您需要联系您的变压器承包商进行设计。
请描述您因所附文件而产生的困惑-您感到困惑的地方以及属于哪一部分?
此外、在本应用手册中:
https://www.ti.com/lit/pdf/tidudt5
第2.3.2节提供了变压器设计-但同样、您需要联系变压器供应商/承包商来制作我们一直在做的物理变压器。
顺便说一下、您是否通读了应用手册-我想应用手册可以帮助您澄清一些困惑、也可以帮助您使问题更具体。
您好
很抱歉回复延迟
感谢您的建议。
我正在开始电路设计根据以上 内容、对于单解决方案、我有一些以下问题。输入15VDC 至60VDC @ 5V/2A、输入80VDC 至400VDC @ 5V/2A。
两种解决方案均在 Web Bench 上进行仿真。 仿真中显示的电路是否完全符合我的要求? 能否设计仿真板的电路?
我已经看到了参考设计。 这是更复杂的电路。 该电路使用的元件更多。
您好!
此设计没有 Excel 设计表。
以下应用手册提供了基于 ucc28c43的设计详细信息、但该设计也适合用于 ucc28c53。