This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:加电时烧录

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268909/lm5060-burning-when-powered-up

器件型号:LM5060

你(们)好!

我们在使用 LM5060s 启用/禁用电机电源时遇到问题。

  • 充分充电的24V 电池的 VIN 为25V
  • OUT 连接到以下5个电机: mjbots.com/.../moteus-r4-11
  • OVP 和 UVLO 配置正确并且测量正常值

原理图如下所示:

当连接电机(无运动)并且 EN 处于高电平时、LM5060会立即烫伤。 从那时起、它停止工作:

  • 栅极始终=VIN==25V、切勿泵升或关闭(在我们测量正确值0.0V 和~40V 之前)
  • nPGD 仍指示 EN 是高电平还是低电平、但对栅极输出没有影响

我们已经用这种方式烧毁了许多 LM5060。 我们已经尝试过的操作:

  • 计时器:在计时器上使用0.068uF 电容器、为简单起见、我们最终将其删除
  • 输出:对 OUT 引脚使用10k、而不是 R506上的0r
  • 感测:为 R503使用不同的值:20k、173k、300k
  • GATE:在栅极上使用10kR 加0.068uF 电容器接地

我们将具有所有这些设置的 LM5060烧坏了、有些想法已经过时了。 任何引脚上的负电压是否会导致此问题? 这种负电压是否常见于上电时的电机?

任何帮助都会非常感谢。 非常感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    欢迎使用 E2E!

    输出电容是多少?

    您能否分享 VIN、VOUT、GATE、计时器 和输入电流的测试波形以了解问题。 请在器件接地方面进行测量。

    在烧录器件上、您能否测量相对于接地引脚的引脚阻抗。 可以提供一些见解。

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢您快速回答。

    我们将尽快进行这些测量、但是在替换器件到达之前、我们没有剩余的 LM5060测试工作。 同时、我们可以测量已断开引脚的引脚。

    每个电机的电容约为160uF、因此所有电机的电容为800uF。

    问题是否在于栅极打开速度过快、我们应该在栅极上使用1k 电阻器? 遗憾的是、我的电子知识有点生锈、因此我不明白在不连接主要电感的情况下电流峰值会如何损坏 OUT 或栅极引脚。

    非常感谢您的帮助。

    此致!

    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我们可能需要保护二极管来在关断期间钳制电感反冲电压。 但是、对于根本原因、让我们等待测试波形。

    https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TVS-Clamping-in-Hot_2D00_Swap-Circuits.pdf&ved=2ahUKEwjvxO-lgaSBAxXXyzgGHYd5AwsQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw3auSnsJ7_zQWCw3aenMP9O

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、谢谢您。 但是、通过在栅极上添加20nF 电容以实现更慢的栅极打开速度、我们解决了这个问题。