This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LED 正向电压

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273739/lp5569-led-forward-voltage

器件型号:LP5569

您好! 我正在考虑使用 LP5569来驱动12V RGB LED 条的3个单独段(每个段针对每种颜色具有3个串联的 LED)。 只要流入驱动器的电流保持在规格范围内、外部12V 是否可以仅为 LED 供电? 与随附图片中所示的内容类似。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    我认为这是不允许的、因为 输出可以承受的最大电压只有6V。 如果使用12作为外部 LED 输入、则输出上的压降可能会烧坏。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    考虑到一个 Vf = 3V 的串联3个 LED 的压降、在 IC 的输出引脚上测得的电压不应高于6V、对吧? 我在这里缺少什么吗?

    谢谢

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    是的、正确、但还不够。 由于 LED 可能会短路、因此要确保处于安全状态、我们始终建议最大 VLED 不应超过输出引脚的最大电压。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您澄清这个 Jared!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simone、

    很高兴为您提供帮助!

    BR、Jared