Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM62460, LM61480
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61495 主题中讨论的其他器件: LM62460、 LM61480
尊敬的支持团队:
LM61495、LM61480和 LM62460是否具有相同的 MOSFET?


只是不同的电流限制吗?

是否为 LM61495的图7-4数据?

环路稳定性是否经过调节、以便在每个电流下保持稳定?
例如、输出6A 时、LM61495和 LM62460之间的稳定性是否不同?
此致、
DICE-K