This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压稳压器选择。

Guru**** 2560840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270932/buck-boost-regulator-selection

主题中讨论的其他器件:LM5175、LM5176、 TPS55288

大家好、

我们正在为汽车应用(例如 ECU)设计一种新产品、该产品由9V 至36V 输入源供电且环境温度为65摄氏度。 我们需要一些稳压器、如下所示。

稳压器1:输出= 12V 5A;稳压器2:输出= 5V 10A;稳压器3:5V 15A。我们发现 LM5175系列4开关降压/升压转换器适合我们的应用。 因为我们有几个问题。

LM5175的问题是它需要更多的空间;我们的电路板没有那么大的空间、因此我们需要更小的降压/升压控制器、那么、您能否列出可满足我们所有需求的可用降压/升压稳压器?

谢谢。
萨基维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您正在使用哪种封装的 LM5175您有疑问? LM5175提供两种封装、您见过更小封装吗?  

    此外、您还可以访问 LM5176 https://www.ti.com/product/LM5176 

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢您的支持、  

    我的问题不仅在于 IC 封装以及所有分立器件的其余部分、而且我们没有太多空间容纳4个开关、这就是我们需要具有内部开关来满足我们所有需求的降压/升压转换器的原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakthi:

    在这种情况下、我向   您推荐 TPS55288 www.ti.com/.../TPS55288

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthi,

    我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复此主题。

    Br、

    哈龙