This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:FCC 值跳线异常

Guru**** 2599225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274575/bq40z50-fcc-value-jumo-abnormal

器件型号:BQ40Z50

尊敬的专家

我们在使用 BQ40Z50-R3的项目时遇到了一个问题:对4串电路板进行校准、每部分的电压为3.8V、精度由每部分2mV 控制。 4灯串的总电压精度在装运时由8mV 控制。 由于装运量大、客户反复报告、在组装电池后、某些电路板电池组电压精度超过了8mV 标准(例如、装运 BATT:1520mv PCAK 15205mV 时、两者之间的差值为5mV。 组装电池后、客户发现 BATT 电压和 PACK 电压相差16mV、精度超出范围。) 但是、在重新校准后、它们恢复正常。 经过15天的电池储存、BATT 电压和 PACK 电压仍然非常准确、准确度低于4mV。
问题:BQ40Z50-R3的电压校准后、在什么情况下电压会再次漂移、经过新一次校准后就可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    不应在任何条件下再次进行校准、显然温度会产生影响、因此、如果在不同温度下校准一次、则可能会存在一些差异。 此外、PACK 和 BAT 是不同节点、因此 PACK 侧可能存在其他影响、具体取决于连接的对象。

    此致、

    怀亚特·凯勒