This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:与 TPS2544的比较

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274136/tps2546-comparison-with-tps2544

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2544

您好、专家:

我们是否有比较表或幻灯片可以显示 TPS2544和 TPS2546之间的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    TPS2544和 TPS2546的主要区别在于、 TPS2546还支持两个不同的电源管理功能、即通过 STATUS 引脚实现的电源唤醒和端口电源管理(PPM)。 电源唤醒可在 S4/S5充电过程中实现电源控制、而 PPM 能够在多端口应用中管理端口电源。

    除此之外、这些器件的行为都相同。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    谢谢。

    马特