This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:TPS7A85

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274789/tps7a85-tps7a85

器件型号:TPS7A85

您好!

我们是否有关于以下问题陈述的答案? 我们想考虑与设计相同的部分。

"一旦我进行了更改、TPS7A85输出看起来不稳定、且始终低于2.5V。  在更改之前、它工作正常"

此问题与 Thread -  TPS7A85:软启动和前馈电容器值相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amol、  

    如果您遇到类似问题、您是否拥有示波器截图? 如果上一篇文章未包含其问题的范围截图、则很难做出明确反应。  

    只要 您遵循数据表上的指导并实现良好的电路板布局设计、您在使用此器件时就应该不会遇到问题。  

    此致!

    朱利耶特