This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6FEVM:正常

Guru**** 2514885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6EVM, TPSM365R6FEVM, TPSM365R6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258316/tpsm365r6fevm-ok

器件型号:TPSM365R6FEVM
主题中讨论的其他器件: TPSM365R6、TPSM365R6EVM

尊敬的先生/女士:

上周、我们从 TI 在线购买了 TPSM365R6FEVM。 根据数据表、在无负载条件下应该消耗4uA 的电流。 但它采用6到7mA。 您能告诉我在空载条件下的确切电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第10页提到了4uA 电流的测试条件: VIN = 24V、VBIAS = 3.3V VOUT、IOUT = 0A、FPWM 模式(固定输出电压)。 EVM 上的 IC 是 TPSM365R6FRDNR、这是可调 Vo 的变体。 (有关第3页的器件比较表的详细信息)

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我有同样的问题。 在空载条件下、我认为有关12mA 的描述。 我还在 VCC 电容器上测量了3.32V、这超出了规格、并且可以在 VCC 上看到开关噪声

    我使用过电容器 ESR、但如果电容值不合适、则不会发生任何变化 。

    那么、稳压器在空载时的 Iq 电流是多少、VCC 引脚上具有3.32V 是正常的吗?

    请告知。

    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    1.数据表第8.5节列出了可调电流的 IQ。  

    VCC 在3.125到3.22V 的范围内、而在您测量信号时、可能是这个噪声会使 VCC 处于高电平。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hongja-Wu

    感谢您的快速回答!

    我再次读取 DS、没有看到在 没有负载且稳压器正在运行时 ISUPPLY 电流将是多少。 可自动版本唯一可用的参数是作为 非开关输入电流给出的 IQ_24p0_Adj。  

    那么、当 EN 为高电平且没有负载时、预期的电流消耗是多少? 12mA 是否正常?

    关于 VCC、 尖峰的 nois 约为90mVpp。 节点的 RMS 贡献小于6mV。 我说的是、VCC 的 RMS 值高于指定值。  

    需要指出的是、在空载条件下、15°C 的温度会上升!

    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    器件是否以 FPWM 模式运行? 如果是、 空载输入电流可能为 mA 级。 关于 在空载下观察到的热问题、您能否让器件以满负载运行并捕获热感图像?  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    @ T°amb = 25.6°C
    输入电压=24.000V
    VOUT=7.182V
    Iout=0.599A 时

    5分钟后 T°pkg = 58.7°C

    在空载时、就 Vin 在12-42V 范围内的变化而言、12mA 是不变的


    似乎我们得到了错误的器件型号、即  TPSM365R6 F RDNR
    我们将尝试使用 TPSM365R6RDNR、但无论如何、我都担心 VCC 超出了限制。


    那么  TPSM365R6RDNR 在空载时的预期电流是多少?
     IQ_24p0_Adj = 24 µA 是否 可应用?

    提前感谢!

    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    数据表 页40显示了采用1MHz 和2.2MHz 的器件的热性能。 您的频率设置是什么? 您在满载条件下测试的温度看起来是合理的。   

    我在 默认设置下在 TPSM365R6EVM (IC:TPSM365R6RDNR)上进行了测试、当 Vin=24V、Vo=5V、无负载、Iin=170uA 时。  

    请注意 24 µA 的测试条件、FB 被拉至高电平、因此没有切换。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongjia:

    正如我提到过的、我使用  TPSM365R6 F RDNR。  得到器件后、我可以在下周测试 TPSM365R6RDNR。

    频率设置为2.2 MHz (RT 输入至 GND)。

    关于温度:
    我看到 满载时的 T°pkg = 58.7°C、与数据表中的10°C 相关的更多信息-空载条件下的 I mesure 差异。  

    IN=170uA 很好、但我看到的是12mA (是的、处于 FPWM 模式)和 Higrer VCC。 如果这是 一个问题,我正在徘徊在后面的主题的最初的问题。

    那么、如果我正确理解 、可以在无负载时预期;Vin=24;FSW=2、2MHz;对于

    TPSM365R6 F RDNR Iin= Abput 6 -13mA
    TPSM365R6 RDNR 输入电流=输出 170uA

    是否正确?

    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    我 手头没有 TPSM365R6FEVM、因此无法确切说明 FPWM 型号的 IQ。 我需要使用 EVM 进行测试、EVM 大概需要1-2周的时间才能抵达。 但在无负载的情况下、PFM 的 Iq 肯定会低得多。 您是否必须得到确切的数字? 如果您需要、请告诉我。  

    此致、

    鸿嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    由于有几天没有回复、我将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    鸿嘉