This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A:UCC27211A、UCC27282和 SCT's SCT52A40之间的比较表

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCC27211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274940/ucc27211a-compare-table-between-ucc27211a-ucc27282-and-sct-s-sct52a40

器件型号:UCC27211A
主题中讨论的其他器件:UCC27282

大家好。

作为标题,我试图推广 UCC27211A 或 UCC27282来攻击 SCT52A40。

这些器件用于微型逆变器直流/直流器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuanfei Pan:

    感谢您提出有关 UCC27211A 的问题。

    在这种情况下、对于微型逆变器直流/直流系统、我们希望促进 UCC27211A 超过 UCC27282。

    下表是我整理的表格、用于比较这3款器件的部分规格。

    在直流/直流系统中、需要注意 UCC27211A 一些事项。

    对于这些系统、您需要具有降压/升压功能的双向功率流、驱动高栅极电荷 MOSFET 的能力、并在高开关频率下运行。 由于是高频、UCC27211A 的这种20ns 的低传播延迟相对于 SCT52A40是有利的。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔