This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B25T:TPS543B25T 的问题

Guru**** 2549040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B25T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274955/tps543b25t-questions-of-tps543b25t

器件型号:TPS543B25T

尊敬的团队:

TPS543B25T 是否可以满足以下规格? 如果没有、您有其他合适的建议吗?

降压, VIN=12V,Vout=0.75V,Iout = 12A以上,μ eff:至少90%

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    要使用的电感器和 FSW。 这两个参数将决定您的效率。  

    谢谢'

    Tahar