This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:需要有关在焊盘区域接受装饰标记的指导。 - TPS74701

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273246/tps74701-need-guidance-for-accepting-the-cosmetic-marks-in-the-solder-pad-area---tps74701

器件型号:TPS74701

您好:专家,  

祝您愉快!  

请参考下图、我们在焊盘区域有一些表面标记。 这是正常的还是让我知道这些标记的验收水平?  

...

需要您的指导才能将这些部件用于生产。 此外、对于 TI 提供的任何文档、请与我分享、这对我们将是非常有用的。  

期待您的宝贵支持。  

谢谢!  

此致  

Manoj Balakrishnan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片如下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、  

    我不熟悉这些标记。 我已联系我们的产品工程师、征求他们的意见。  

    您是否尝试过焊接这些器件并将其打开?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,  

    感谢你的评分  

    尚未对部件进行焊接测试? 只是想这些类型的小缺陷是可以接受的?  

    如果焊料测试通过,我们可以接受部件吗?  

    其余的都还可以、部分都不错。  

    期待您的支持。  

    此致  

    M·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、  

    我认为、如果这些器件可以正确焊接和接通、那就没问题了。 然而、我无法肯定地说这一点、我希望确保产品工程师有机会查看。  

    我发送你们图片的工程师没有看到这样的信息、因此我们决定上报问题、看看我们是否能获得更简洁的答案。  

    此致!

    朱利耶特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,  

    感谢您的快速回复。  

    我们能否 继续进行焊接测试,如果焊接测试通过,我们可以接受部件? 。  

    只是想了解您的工程团队对这些表面缺陷的见解。  

    期待您的宝贵支持。  

    谢谢!  

    此致  

    Manoj Balakrishnan.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、  

    我们的产品工程师认为、我们应该向封装团队索要这些输入、因为我们可能需要将您的器件发送给故障分析团队。 我会联系 封装团队、并提供最新消息与您联系。

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,  

    非常感谢。  

    我们只需要理解这些装饰标记就不会影响组件的功能。  

    我认为包装团队是众所周知的有关这个检查和确认在这个标记.  

    再次感谢您关注此查询。  

    此致  

    M·巴拉克里什南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、  

    封装团队认为、标记是引线框镀层下方的裸铜。 他们不认为您看到的数量是一个问题、因此应该对生产进行罚款。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,  

    非常感谢您的确认。  

    祝你度过美好的一天。  

    此致  

    Manoj Balakrishnan.