This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:短路情况

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271063/bq24072-short-circuit-condition

器件型号:bq24072

大家好!

我只想澄清一下我对 bq24072和未连接输入源时的短路电路的理解。  

我的理解是、如果 Vout 下降幅度比 Vbat 低250mV 多且持续时间超过250us tDGL (SC2)、则 OUT 应在60ms TREC (SC2)周期内关闭。

实际上、在我的器件启动时、我会看到 Vout 下降到低于 Vbat 高达350mV、并且持续时间超过250us、但我似乎从未看到 Vout 关闭。 我已附加了一个示波器图像、用于比较 Vbat (蓝色)和 Vout (红色)。 我是否不能正确理解短路电路? 我的示波器是否会严重不准确...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    您是否能够在示波器上生成数学波形? 这看起来确实出现了250mV 的差值、但可能发生在该特定器件的 Vo (SC2)或 tdgl (SC2)阈值的边界上。  

    好消息是你明白它是完全好的!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的回复。 我要在帖子上附加几张图片。 不幸的是、我没有最佳示波器、但我认为它对于我要进行的测量而言应该足够了。  

    绿线是 RED (OUT)与 BLUE (BAT)相减的值。 白色实线是减法函数的零点/参考。 数学函数使用与 CH1相同的刻度、因此每条垂直线表示200mV。 从我捕获的数据来看、BAT 和 OUT 之间的差异似乎甚至可以达到400mV、但 OUT 似乎没有关闭。 如果我们在边际运行、我会发现在我的原型设计中启动的一致性、这一点让我有点惊讶。 有什么建议吗?

    第一个图像具有200us 时间刻度。 第二个图像具有100us 时间刻度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:  

    我预留一些实验时间来了解这一点。 我目前对短路保护的理解与您的理解相同、但让我仔细检查一下。

    感谢您在我们弄清楚这一点时的耐心。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。 我很好奇、您会发现什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    因此、我能够进入实验室、并能够观察短路行为。 我执行了类似的操作、在导通后添加一个电容器。  

     

    您可以看到、在浪涌消失后、OUT 就不由 BAT 供电。

     

    对于该测量、您可以清楚地看到 OUT 不会被检测为短路。  

    从外观来看、您的器件并未检测到短路情况。 您是否偶然在多个器件上看到这种情况? 如果您要更改 IC 该怎么办?

    您是否还愿意分享原理图? 只充电器部分就完美了。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的观看。

    在第一张图中、激活了短路模式的哪个段?

    在恢复期间、Vout 不应该为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    您可以看到、当 VBAT 重新上升时、浪涌后激活了短路。  

    VOUT 电压将取决于您的负载。 在这些图中、除了我用于浪涌电流的电容器之外、没有其他负载。 如果您有负载、该电压将变为0V。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我想我明白了。

    只是好奇、激活短路电路似乎比 tDGL (SC2) 250us 更长的时间。  我是否理解这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    在 OUT 引脚不再连接到电池之前、器件会识别该图像中的抗尖峰脉冲。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、但我只是想弄清楚我是如何根据图表中看到的内容理解数据表的。

    根据我从数学函数中看到的结果、 启动时 Vout 低于 Vbat 超过300mV。 根据数据表、如果这种情况持续250us、则短路电路应该激活、但在图中看起来它大约只在1ms 后激活?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    根据您的观察、这是正确的。  

     

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是这种情况、我返回到原始问题、对于"9.3.4.2输入源未连接"一节、我对数据表的理解是否不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lorenzo、

    让我在实验中再次看看这一点。 我意识到电池可能在我运行的测试中下降得太远。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。 我期待着你们的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lorenzo:

    好消息! 您似乎实际上正确地理解了数据表。 很抱歉让人感到困惑。  

    我还添加了电池电流、因此我们可以实际看到在 t_DGL (SC2)时电池电流变为0、因此从 BAT 到 OUT 的路径没有导通。  

    此致、

    安东尼·范