This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52-Q1:TPS7A52-Q1

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269130/tps7a52-q1-tps7a52-q1

器件型号:TPS7A52-Q1

大家好、

该查询关乎 TPS7A52-Q1 LDO。

  对于  TPS7A52-Q1、当 Iout = 2mA 时、我想知道 GND 电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:  

    遗憾的是、我们无法获得这些情况的特性或验证数据。 我可以在实验室中进行测量、并在星期五之前将其告知您。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:  

    在2mA IOUT、3.3V VOUT 和4V VIN 处、GND 电流在3.5mA 处读取。  

    遗憾的是、我无法使用优化验证板、因此该电流读数可能有点高。

    此致!

    朱利耶特