This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702-Q1精度问题

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273905/tps7b7702-q1-tps7b7702-q1-accuracy-issue

器件型号:TPS7B7702-Q1

大家好、

我有一些问题:

目前、TPS7B7702-Q1 5mA 具有高于5mA 的精度。 低于5mA 的精度是多少?

是否有任何与 TPS7B7702-Q1的精度测试相关的信息?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员:

      您能否帮助向我们的客户提供 TPS7B7702-Q1 5mA 电流检测精度?  

    谢谢!  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    精度将比20%差。 它不是经过测试的参数、但在2.5mA 时精度约为~40%-50%、并且随着 IOUT 降低、精度会继续变差。

    阿伦·~