This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:VIN 和 VOUT 在压降模式下的电压关系。

Guru**** 2535680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274543/tps7b81-q1-the-voltage-relationship-between-vin-and-vout-in-dropout-mode

器件型号:TPS7B81-Q1

请确认在压降模式下 VIN 和 VOUT 之间的电压关系是什么。
我想知道条件 TJ =–40°C 与+150°C 之间的关系 VOUT = VIN- xx V。
VOUT= VIN-V (压降)正确吗?

此致、

Manabu.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishida-San:  

    请参阅数据表中第7.4.2节的最后一句。

    在压降模式下、 Vout = Vin -V (压降)

    此致、

    鲍比