This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:TPS16411DRCR FLT 分析

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, TPS1641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273658/tps1641-tps16411drcr-flt-analysis

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:IWR1843

大家好,这是演员组合的宋熙元。

需要您的帮助来分析 TPS16411电路。

我们使用 TPS16411对其进行设计、以对我们的雷达 ECU 进行雷达电源控制。
然后、我参考了"TI 计算工具"的 RC 参数。
(我的雷达使用 IWR1843 (TI MMIC)和 LP87702D (TI PMIC)。)

我认为 TPS16411电路有足够的空间、但是在雷达单元运行的几秒钟至几分钟内就发生了 FTL。
我们还充分更改了 PLIM 和 IOCP 的 RC 参数。 但是、我无法确认有效的结果。

请查看随附的 PDF 文件。

e2e.ti.com/.../TPS16411DRCR-FLT-analysis.pdf

我现在怀疑这个问题是否是"内到外"的问题,并想就这方面作出详细的解释。 我想知道数据表中提到的"切换自由度"是什么意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠源:

    我会在周一回来的。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠源:

    感谢您的联系。 您是说 FLT 在上电一段时间后变为低电平、而 FLT 一旦变为低电平则保持低电平?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal Goel:

    感谢您的答复。

    没错。  此外、当发生低 TLF 时、TPS16411的输出被阻断。 即使您将使能从低电平更改为高电平、输出仍然被阻止。 为了使输出和 FLT 正常工作、TPS16411的电源必须由关闭改为打开。

    此致

    宋慧源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠源:

    器件正在检测输入至输出短路。 您将需要尝试使用不带输入短路检测的变体。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal Goel:

    感谢您的答复。

    我向代理商(箭头韩国)申请了 TPS16415的样片并购买了 TPS1641EVM。

    我将尝试替换'TPS16411至 TPS 16415'上的测试。

    因此、我想了解 TPS16411的验证方法和"输入到输出触发检测"的相关工作原理。

    此致

    宋慧源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的惠源:

    很高兴知道您订购了样片和 EVM。 TPS16411和 TPS16415为引脚对引脚兼容、因此只需在 EVM 上交换即可。

    此致

    G·库纳尔