This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:请求电池监控器解决方案建议

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274043/bq79616-request-for-battery-monitor-solution-recommendation

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: BQ79612-Q1

大家好、TI 支持团队

如果有与下面的方框相同或类似的解决方案、请推荐它。

电池号:24节(12节、12节)

BMIC 推荐的功能:电池电压监控功能,每节电池的温度监控功能(**如果不可能超过12节,通过串行通信监控每节电池的温度

例如 I2C 或 SPI)

**要求推荐可通过模拟多路复用器或开关收集每节电池温度信息并通过通信将数据传输到 BMIC 的部件

为了帮助理解,现将所审议的解决办法的组成部分附于后。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    对于您提供的块、BQ7961x[-Q1]器件系列可能适合您列出的规格。 以下是指向我们的汽车级16S 电池监测器 BQ79616-Q1产品页面的链接。 如果不需要汽车级规范、我们也可以提供不包含汽车级规范(BQ79616)的器件。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Julia

    BQ79616无法测量全部24个电池的温度、因此我们概念是通过多路复用器收集数据。

    在 TI 的多路复用器产品中、是否有任何具有12通道或更多通道并支持 SPI 通信的产品(我了解到 BQ79616

    通信)?

    请向您推荐。

    或者、请推荐能够监测24节电池的温度的产品。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    目前、我们还没有一个可测量24节电池的器件。 另一种解决方案是堆叠2个 BQ79612-Q1器件以测量24S。 每个器件最多可测量12节电池、因此该器件可以处理全部24节电池。

    此致、

    朱莉娅·路易斯