This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:2分钟内 SoC 从82%下降到0%

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272553/bq27z561-r2-soc-drops-from-82-to-0-within-2-mins

器件型号:BQ27Z561-R2

您好、先生/女士:

请参阅我们的日志文件和 gg 文件。

我们发现电池组 SOC 下降得很快。

请告知我们如何解决此问题。

期待您的反馈。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../0912.log.xlsx

e2e.ti.com/.../0913.log.xlsx

e2e.ti.com/.../1121.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:  

    查看您发送的数据后、您的电流源似乎不稳定。 在放电期间具有一些动态负载是可以理解的、但在充电期间没有。 在充电周期期间、电流似乎会从充电到放电发生尖峰。 该不稳定的电源可能是 SOC 下降的原因。  

    此致、  

    J·T·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好:

    Unknown 说:
    您当前的耗材似乎不稳定。

    您是指压降吗? 但在 RSOC 下降(100%到82%)之前、该电压是稳定的、为什么下降得更快?

    Unknown 说:
    在充电周期中,电流从充电到放电时出现峰值。 电源不稳定可能是 SOC 下降的原因。

    这个电池组在 ePOS 设备上一起工作、当充电状态系统应该工作时、就会看到放电电流、我觉得大多数电池组都有这种行为、我觉得应该通过一些方法来解决、请告诉我们如何优化?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好:

    请您继续跟进这些问题吗?

    我们正在等待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:  

    我可以在充电和放电期间看到尖峰电流。 请参阅以下内容:


    您的应用负载分布是什么? 是恒定电流吗?  

    此致、  

    J·T·