请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-E0 主题中讨论的其他器件:BQ25120
您是否具有与 ams AS3701类似的 PMIC、用于非常小型的手持产品- 500+mA 直流/直流、1.8V LDO (10mA)、1.5V LDO (60mA)、2.8V LDO (70mA)、锂聚合物电池充电器@ 300mA、如果有电量监测计、则还会获得额外奖励积分。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rick、
您是否了解 TI.com 上的交叉参考搜索工具? https://www.ti.com/cross-reference-search/en-us/singlepart?searchTerm=as3701
BQ25120是建议最接近的替代产品。
此致、
马特