This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288输出电源问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270771/tps55288-tps55288-output-power-problem

器件型号:TPS55288

尊敬的 TI E2E 团队:

TPS55288在我的项目中用于 PD 充电器。

在我的测试中、TPS55288似乎无法正常工作。

 它可以按照我的设置输出电压、 但输出功率不能满足设计要求、只能输出10W。

下面是我的原理图和 寄存器配置。

您会检查一下并给予我支持吗、谢谢!

e2e.ti.com/.../7484.tps55288.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 电源 TPS55288的电压为12V@3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    感谢您的联系。

    我在该线程中找不到原理图、您上传的文件是数据表、您可以再次上传吗?

    如果位值为0b11100100、则 IOUT_LIMIT 值应为 E4。 当您看到最大输出功率为10W 时、输入电压是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Bryce

    抱歉、出错了、原理图已更新。

    输入电源为12V@3A , 输出电压设为9V/12V/15V/20V ,我用电子负载做输出测试,当输出功率大于10W, TPS55288会关闭输出。

    e2e.ti.com/.../TPS55288_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    从原理图中、我找不到限制输出功率的原因。 我将在下周一分享有关原理图的评论。

    在 TPS55288关断之前、您是否还可以在一个页面上共享 SW1、SW2、Vout 和 iL 的波形? 您能在此处分享您的布局吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    以下是我对原理图的评论:

    1.建议使用较低的 Vgs-FET 来更改 MOSFET、电流 th 过大、因为 DR1L 和 DR1H 的高电平约为5V、接近于 Vgsth。 MOSFET 可能未完全导通、因此输出功率受到限制、您可以更改 FET 并进行尝试。

    2.建议将栅极电阻器 R2404和 R2405更改为0欧姆。

    3.建议将 R2416更改为 30k 并将平均电流限制设置为11A。

    4.补偿参数需要考虑输出电容的 ESR 值(C2408, C2412),它们的器件型号是什么?

    5. 建议选择 Isat 较高的电感器、因为在12Vin、20Vo/5A 时、平均电感器电流约为9A、考虑到电流纹波、峰值电流可高于9.6A。

    6.建议在 SW1和 SW2引脚上添加 RC 缓冲器。

    7.遵循布局 guideline.www.ti.com/lit/an/slvaer0b/slvaer0b.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,建西,

    我们已经有8天没有收到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    布莱斯